This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:将波特率从1200升级到9600时、COM 电路的要求及时序和延迟

Guru**** 2930100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311270/tms320f280034-the-requirement-of-com-circuit-s-timing-and-delay-when-upgrade-baud-rate-from-1200-to-9600

器件型号:TMS320F280034

大家好、

我们的客户希望将 SCI 波特率从1200升级到9600、因此他们需要更改 com 电路。 但是、他们在 TRM 中没有找到通信电路的传输延迟时间要求、 我也没有找到。  

您能否共享相关文档? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    传输延迟时间是什么意思? 将数据写入 SCITXBUF 与将数据写入 TX 引脚之间的时间是多少? 或者客户是否在传输之间插入延迟以确保 SCITXBUF 中有足够的空间?

    当通过 SCI 传输时、可以检查 SCICTL2寄存器中的 TXRDY 标志以查看 SCITXBUF 是否已准备好接收另一个字符。 如果已配置、当这个标志被置位时、也可以生成一个 TX 中断。

    至于将所需波特率升级至9600:

    所需的波特率和配置的 LSPCLK 速度都会影响实际获得的波特率和误差百分比。 客户当前使用的是什么 LSPCLK?

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    是的、我注意到我们的套接字支持不同的波特率。 波特率的变化对芯片的外围电路提出了更高的要求、例如需要降低光耦合器的延迟。 我们有相关指导吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我不知道光耦合器的具体细节和要求、 但光耦合器的数据表可能是一个很好的参考。 我没有专门说明  SCI 波特率变化对周围电路有何影响的文档。

    此致、

    德拉尼