This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:如何通过 GPIO 从 ePWM 模块中取出两个不同的 EXTSYNCOUT

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311800/tms320f28386d-how-to-take-out-two-different-extsyncout-from-the-epwm-module-via-gpio

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我当前正在设计一个基于 TMS320F28386D 微控制器的控制系统。 因此它必须 同时控制两个不同的逆变器。

此外、每个逆变器都有一个交错配置、因此我需要进行正弦操作。 为此、我必须取出两个不同的 EXTSYNCOUT 信号。  

我想知道通过 GPIO 是否可以取出两个 EXTSYNCOUTSIGNAL、以及是否可以如何对其进行配置。

根据 TMS320F2838x 手册的图17-6、似乎只有一个 EXTSYNCOUT 信号可以从 ePWM 模块路由到输出 X-BAR GPIO。

提前感谢、  

丹尼尔·佩雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    只能从 SYNCSEL 寄存器中选择一个 EXTSYNCOUT 信号。

    但是、根据您尝试发送的内容、CLB 确实可以访问某些 PWM 模块的零和周期事件。 因此、如果您想要同步输出这些特定事件、可以使用 CLB 作为 EXTSYNCOUT。

    此致!

    马瑞安