This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:嵌入式目标的 GTest

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311634/tms320f28388s-gtest-on-embedded-target

器件型号:TMS320F28388S

我们需要执行一些单元测试、以便  在目标(C28 CPU 和 CM)上测试我们的低级驱动程序、并想知道:

1. Google 测试框架是否可以被支持并 用于目标单元测试?  

2.是否有其他单元测试框架支持?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 是否可以 支持 Google 测试框架并 将其用于目标单元测试?  [/报价]

    在数据表中:"可从产品的"设计与开发"页面下载各种模型。 这些模型 包括 I/O 缓冲器信息规范(IBIS)模型和边界扫描描述语言(BSDL) 模型。 如果 Google 测试框架利用了 BSDL、则可以实施它。 但是、我们没有任何支持库等。 你将不得不自己开发它。

    Unknown 说:
    2. 任何其他单元测试框架支持?

    否。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。