This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:S10

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311847/tms320f2800137-s10

器件型号:TMS320F2800137

您好专家:

  在 CCS 输出格式中: motorrola hex ,, m=1 , m=2和 m=3之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请搜索 C28x 汇编工具手册 以了解标题为"Motorola  Exorciser 对象格式"的子章节。  了解 S1、S2和 S3格式之间的差异。  -M1使用 S1格式,-m2使用 S2格式,-m3使用 S3格式。  选择使用哪个文件取决于读取 Motorola hex 文件作为输入的实用程序支持的内容。  在大多数情况下、S3是最佳选择。   

    谢谢。此致、

    -乔治