This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:C2000-GANG 编程

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303418/tms320f280033-c2000-gang-programming

器件型号:TMS320F280033
主题中讨论的其他器件: C2000-GANG

我想使用 C2000-GANG 写入 TMS320F280033。

选择"TMS320F280033"。

 

当我加载数据时

错误396:警告:文件中的代码超出所选 MCU 的范围。

这是您在打开存储器选项时将看到的内容。

闪存起始地址为0x080000、闪存结束地址为0x8FFFF。

根据规范、正确的地址范围为:

闪存起始地址为0x088000、闪存结束地址为0x97FFF。

我认为此设置有问题、因此请就该怎么做提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信彦:

    这似乎是 C2000-GANG 工具中的一个错误。

    我将就此通知他们。  此外、您还可以通过 support@elprotronic.com 直接与他们联系

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您的回答。

    我希望这是一个错误、很快就会修复。

    我还联系了 support@elprotronic.com,但到目前为止尚未收到答复。

    谢谢、继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信彦:

    由于节假日季、它们现在可能无法使用。   

    请期待在1月初收到他们的答复。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信彦:

    几周前我和 Elprotronic 的 C2000-GANG 团队讨论了这个问题、并解释了所有细节。   

    因此,我将关闭这个帖子。  如果您需要有关此方面的进一步帮助、请告诉我。

    谢谢。此致、
    瓦姆西