This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:定制电路板构建软件问题

Guru**** 2931900 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309454/tms320f2800157-custom-board-build-software-issue

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件: DRV8353C2000WARE

我们使用 TMS320F2800157 MCU 设计定制电路板。

最初、我们尝试使用 Lauchpad157和 Drv8353板接口无问题地工作。

该软件在适应自定义电路板时会在尝试使用 DMC_LEVEL_1构建时遇到问题。

模数电流、电流偏移和电压偏移等各种故障。 (如何解决?)

该定制板包含 TMS320F280157 MCU 和一个单独的电源板(FET 驱动器)(是否添加/删除了任何宏?)

表达式窗口中的偏移读数与 UMC 文档不符? 需要更改/调整哪个变量来解决失调电压校准问题

非常感谢任何帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Lauchpad157和 Drv8353电路板和您的定制硬件之间的电流和电压失调电压是否不同? 请参阅 spruj26用户指南中的第3.1.2.1节"设置硬件板参数"。

    您可以使用下面的文件来帮助根据您的硬件计算参数。

    • C:Ware_Motor Motor_Control_Parameters_Calculation

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Kevin Allen18:

    感谢您的答复。

    根据 dcm_build_level_1、能够获得不同的偏移 、但 不匹配、如 UMC 文档所述。

    在哪里更改并与 UMC 文档中的偏移匹配匹配?

    删除了所有与 DRV8353相关的代码部分、因为它是定制板(定制栅极驱动器板)。

    是否有需要额外考虑的事项? 已按照 UMC 文档等所有步骤操作。

    提供各种故障、例如模块过流、电压偏移和电流偏移。

    已 使用示波器检查 ePWM 引脚、 ePWM 引脚上没有脉冲、并且未按照 DCM_LEVEL_1指导连接电机。

    请找到屏幕截图的附件。

    根据定制板计算参数(不确定参数是否正确)。

    请检查并告知我。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 dcm_build_level_1可以获得不同的偏移 但 不匹配根据联电文档。

    好的、在转到其他构建级别之前、请集中精力使级别1生成正确的偏移量。

    根据定制板计算出的参数(不确定是否正确)。

    这些是您需要根据硬件进行更新的正确参数。 您是否填写了 Excel 工作表以计算绿色突出显示的值、然后更新了代码? 我用红色/蓝色/黑色标记了您应该查看的3个部分。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的回复。

    是的、我根据您提到的 Excel 工作表计算了失调电压设置。

    能够读取正确的总线电压24V、失调电压未显示正确电压。

    IA、IB 和 IC 的偏移约为3200

    而偏移 VA、VB 以及 VC 约为0.7

    因此、请将该值复制到 实际代码的偏移中、如下所示  

    最后、现在不会发生电流和电压失调电压故障(请勿了解这是否是解决 故障的正确方法)。 但仍面临电机启动失败故障、并且在示波器中未获取任何 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否更改了 DRV8353x 的 VREF 引脚26上的电压? EVM 上使用3.3V 电压。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我们使用霍尔传感器而不是分流电阻进行电流测量、并且我们没有使用 DRV8353或任何特定于 DRV 的电路板。

    我们使用了定制板(MOSFET 驱动器电源板)。

    我们需要对上述查询进行澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们继续讨论另一个 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311028/tms320f2800157-custom-board-build-using-f2800157

    此致!

    凯文