This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:有关用于定制电路板设计的 XDS100仿真的问题

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312180/tmdscncd28388d-questions-regarding-xds100-emulation-for-custom-board-designs

器件型号:TMDSCNCD28388D

您好!

我正在尝试根据 XDS100软件页面和 TI 提供的参考设计、在 FT2232HL 上实现 XDS100v2仿真器:

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds100.html

http://software-dl.ti.com/sdo/sdo_apps_public_sw/XDS/XDS100v2Schematic(rev2)-Setup.zip

我似乎找不到 XDS100v2原理图中所示的 XDS100v2参考设计中所示的 IS93C46D-GR EEPROM 的替代方案、但我已经能够在 TMDSCNCD28388D 卡(93LC56C-I/SN)上找到用于 FTDI 的 EEPROM。 为了使用 TI 提供的 FTDI 程序模板(与 FT_Prog 一起使用)、是否可以使用 EEPROM、或者严格来说是否需要是 IS93C46D-GR? 此外、是否严格需要 CPLD、即使 FTDI 是作为唯一的板闪存方法实现的、如果是、是否有合适的 XC2C32A-6VQ44C 替代器件可与参考设计中提供的代码配合使用?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    您可能可以使用替代 EEPROM、但您需要确保其基本功能相同(看起来像 SPI)。 我 不确定 CPLD 是什么、但我没有 在 F28379D_LAUNCHXL 之类的 LaunchPad 上看到 XC2C32A-6VQ44C、这些 LaunchPad 上有板载 XDS100v2。

    此致、

    本·科利尔