This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:有关 ADC 基准电路的问题

Guru**** 2585385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310994/launchxl-f28379d-questions-about-adc-reference-circuit

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: REF5040

您好!

对于 LAUNCHXL-F28379D 的 ADC 参考电路、我有几个问题:
1.为什么 ADC 基准电路使用单位增益运算放大器电路?

2.为什么有两个 ADC 基准电路:一个用于 VREFHIA、一个用于 VREFHIB?

3. 在 VREF5030的 VOUT 引脚上连接1k 欧姆电阻器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我会仔细研究这件事,并试图在明天与你联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、要澄清的是这是有关 Launchpad 原理图还是 F2837xD 参考手册中的 ADC 一章的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 问题与 LAUNCHXL-F28379D 原理图有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    请参阅 F2837x 器件 TRM 部分、了解原因:

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    更多问题:

    1.是否 需要在 VREF5030的 VOUT 引脚上使用1k 欧姆电阻器?

    如果 VREFHIA 和 VREFHIB 之间只共享一个单位增益运算放大器、那么基准输出为什么需要两个独立的 RC 负载?

    REF5040的数据表并未给出 REF5040输出单位增益运算放大器的要求。 TMS320F28379为什么需要它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    请参阅高精度实验室系列:驱动 SAR ADC 上的基准输入

    1.我认为不需要正好为1千欧。 尽管看起来偏高、但这是可以的、因为运算放大器具有非常高的输入阻抗。 如 REF50xx 数据表中所述、建议在基准输出上的电容器上添加一些串联电阻、以获得更好的噪声性能。

    2.我不确定具体的意思、Launchpad 上有两个单位增益运算放大器。  

    3.我认为这个问题可以从上面链接的高精度实验室系列视频中得到解答。 大多数情况下、VREFHI 引脚中会有非常高频率的电流尖峰。 REF50xx 将无法像运算放大器那样快速地响应这些信号、这会导致一些性能损失。 REF50xx 器件可能不需要运算放大器来驱动某些独立 ADC 上的 VREFHI、但需要使用它们来驱动 C2000 ADC 上的 VREFHI 以进行16位转换。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题2请参阅 技术参考手册中的图11-25。  我认为运算放大器输出端的串联 RC 用于相位裕度稳定性。  因此、为什么每个运算放大器的输出端需要两个串联 RC、这意味着两个串联 RC 将并联。  此外、是否可以将一个运算放大器用于所有四个 VREF 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、  

    您是正确的、运算放大器输出端的串联 RC 旨在减少来自 VREFHI 引脚的容性负载的相移。 我认为在运算放大器的输出端有一个 RC 是很好的。 看一下 launchpad 原理图、这就是所完成的工作。

    此外,是否可以将一个运算放大器用于所有四个 VREF 输入?

    是的、但是根据我们取得的特性数据、使用16位差分时、性能可能会略微变差。  

    此致、

    本·科利尔