This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-C2000:EP 发展蓝图

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312421/tms320f28377d-ep-c2000-roadmap

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

您好!

目前、我们正在开发多种采用 TMS320F28377D-TMS320F28377D-DegC EP  的产品、这些产品适用于需要 EP 系列提供扩展温度范围的客户程序、特别是低至-55DegC 的工作温度。 我们最初计划使用双核功能、但已经简化了我们的应用、并打算改用单核解决方案。 28377目前可作为单核器件提供、但在 EP 系列中不提供、是否有计划要将28377S 器件或任何 C2000添加到 EP 系列中、具体而言、我要寻找一个具有 ECC 存储器保护的 C2000器件。

谢谢

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、对于这种特殊封装、由于这些类型产品的总体需求、我们倾向于仅使用超集器件、而不使用低端配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、这很有意义。

    TI 是否有 任何计划将 C2000系列 到 EP 系列的任何其他器件包含 ECC 存储器保护?  

    谢谢

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队正在查看 EP 中的 TMS320F28388D、但我对日程安排没有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Chris。

    斯图尔特