This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:E1程序启动

Guru**** 2927060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310934/tmdscncd28p65x-e1-program-start

器件型号:TMDSCNCD28P65X

您好!
客户具有第一个 CC 版本 E1。 他可以在 RAM 中运行 TI 示例、也可以使用调试器对其进行刷写。 但它不会自行执行。 引导引脚设置为闪存。 他使用了最新的 CCS。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    你说的"它不是由它自己执行"是什么意思? 您的意思是、一旦您断开调试器并重启电路板、代码就不会运行? 客户是否在连接了调试器的情况下尝试运行该示例并发出复位命令、然后单击"运行"图标?  

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
    问题解决了。 客户已删除行

    BOOT_RSVD       :origin = 0x000002、length = 0x0001AF    /* M0的一部分,引导 ROM 将此用于堆栈*/

    意外地删除了链接器.cmd 文件中的所有内容、并且现在将其重新添加。

    此致、Holger