This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:DAC

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313196/tms320f2800137-dac

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

尊敬的专家:

是否有测试 F2800137的 DAC 功能的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    您是指 CMPSS 模块的 DAC 功能吗? 遗憾的是、我们没有这方面的示例。 但是、您可以使用 C2000ware 目录中提供的模板来构建自己的示例: c2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f280013x\examples\empty_projects

    在 CCS 中、您可以打开 c2000.syscfg、并添加一个 ADC 模块、一个 CMPSS 模块和一个 ASYSCTL 模块。

    要在 SysConfig GUI 中进行配置、您需要启用来自 ASYSCTL 模块的 CMPSS DACL 输出。

    然后、您需要在 CMPSS 模块中的此处设置 DAC 值:

    现在、您需要配置 ADC 模块并使用 A0或 C15作为 ADC 通道来读取 CMPSS 的输出。

    此致、

    哈迪