This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:cmpss 管规数

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313585/tms320f28p650dk-number-of-cmpss-mosdules

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好!

我要使用的控制器具有11个 CMPSS 模块、但使用我的配置工具、我只能配置8个热模块。 有人有什么想法吗?

谢谢、此致

尤根·迈耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugen、您好!

    感谢您的耐心等待。

    您应该能够在 SysConfig GUI 中看到11个 CMPSS。 但是、 根据封装/引脚大小、某些多路复用器选项 不适用于不同的 CMPSS 实例。  

    此致、

    哈迪