This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:C28x CAN 模块是否可以使用 J1939协议进行通信?

Guru**** 2539740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312966/tms320f28388d-can-the-c28x-can-module-communicate-using-the-j1939-protocol

器件型号:TMS320F28388D

我想使用 TMS320F2838x 电路板上的 C28x CAN 模块使用 J1939协议进行通信。
我已确认下方的数据表。
www.ti.com/.../tms320f28388s.pdf

MCAN 模块是连接管理器的一个外设、描述了 J1939支持。
C28x CAN 模块未提及 J1939支持。
使用 J1939协议与 C28x CAN 模块进行通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J1939是一个在 CAN 物理层上运行的高层协议。 无论访问 MCAN 模块是哪个 CPU、都将能够运行 J1939堆栈。 但是请注意、TI 不提供该堆栈。 您需要与 www.simmasoftware.com 等第三方合作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我知道无论 CPU 如何、都可以从 MCAN 模块使用 J1939协议。
    是否只有 MCAN 模块可以使用 J1939协议? 它可以与 CAN 模块一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J1939可以在 DCAN 和 MCAN 上运行。