This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无中断的 IPC

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313153/tms320f28388d-ipc-without-interrupt

器件型号:TMS320F28388D

您好!

有一个 IPC 示例显示闪烁 LED?

我想写入一个从 CPU1到 CPU2有延迟的阵列、并根据阵列使 LED 闪烁。

我想要一个没有中断的简单示例

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有不具有中断的示例。 我们使用 IPC 中断示例作为参考、并构建基于轮询的示例。

    在本示例中、CPU1使用 FLAG0发送命令、该标志0配置为在 CPU2上生成中断。 而您可以使用函数 IPC_waitForFlag()等待 CPU2上的 Flag

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、

    如何对其进行调试?

    我想看看 CPU2从 CPU1获得了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与基于中断的示例非常相似。 您可以轮询 Flag 并随后读取命令、而不是从 ISR 读取命令

    IPC_waitForFlag (IPC_CPU2_L_CPU1_R、IPC_FLAG0);

    IPC_readCommand (IPC_CPU2_L_CPU1_R、IPC_FLAG0、IPC_ADDR_CORRECTION_ENABLE、
    命令、地址、数据(&D);

    此致、

    维纳