This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:引脚4和5上可以使用引导加载程序吗?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309506/tms320f28379d-can-bootloader-on-pins-4-and-5

器件型号:TMS320F28379D

您好!  

我正在尝试为我的应用开发一个 CAN 引导加载程序、但硬件已使用引脚4和5的 CAN-A 完成。 数据表指出、CAN 引导加载程序的默认引脚为70/71或62/63。 是否可以通过某种方式将引导加载程序配置为对 CAN 总线使用引脚4和5、或者我是不是卡住了?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看到引导加载程序查找的特定 CAN-ID 是硬编码的? 我在同一总线上有三个器件、它们需要不同的固件。 我是否能够使用 CAN-ID 中的器件 ID 单独对每个器件进行写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉登·你好

    您是否谈到为控制器中的引导加载程序使用引脚4和5? 或者您是否正在尝试创建自己的 CAN 引导加载程序并希望使用引脚4和5。

    对于 TI 提供的引导加载程序、您将无法从 CAN 选项中的引脚预设更改 GPIO。 但是、如果您要开发自己的引导加载程序、则可以自由使用支持 CAN 通信的任何 GPIO。

    谢谢。
    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是硬编码的。 无法使用器件 ID 单独写入。