This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:EPI 外部 SRAM 存储器使用问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312968/f28m36p63c2-epi-external-sram-memory-usage-issue

器件型号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

外部 EPI 接口 SRAM、其起始地址为0x300000。  如何编写程序以便使用器件内部存储器时同样方便?  此外、此内存中可以将动态 malloc 和 free 内存用作函数的堆栈空间吗?  

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="514648" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312968/f28m36p63c2-epi-external-sram-memory-usage-issue 如何编写一个程序、使它和使用器件内部存储器一样方便?  [/报价]

    一旦在连接器命令文件中正确配置并正确定义了 EPI、从编程的角度来看、它与使用内部存储器没有什么不同。

    [quote userid="514648" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312968/f28m36p63c2-epi-external-sram-memory-usage-issue 可否将动态 malloc 和可用内存用作函数的堆栈空间?  [/报价]

    可以。 不过注意、从性能的角度来看、连接到 EPI 的存储器速度可能不如内部 RAM 的速度快、内部 RAM 在0等待状态下工作。  

    另外、如果这是新项目、您可以鼓励客户查看我们更新的器件。 其中大多数功能更强大、并且具有更好的特性/外设、通常价格更低。 建议使用的 F28M36P63C2替代器件是 TMS320F28388D。