This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:解锁芯片后读取闪存失败

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312680/tms320f28335-read-flash-failed-after-unlocking-the-chip

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好!

     编程芯片时、我选择了密钥来锁定闪存。 然后、我尝试通过 UniFlash 读取闪存、但失败了、所有数据都是0。 在读取闪存之前、我已输入正确的密钥来解锁芯片、Uniflash 提供了成功解锁的信息。

   我是否可以在解锁芯片后读出闪存数据?

   感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    是的、您应该能够在解锁后读取。

    谢谢。此致、

    瓦姆西