请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
我正在寻找一种方法来解密一个使用 ID 和 DLC 收到的 CAN 邮箱。
我可以在"...MessageWithID"中看到/device/driverlib_cm/can.h、该函数返回接收帧的 ID、但除非我弄错、否则没有返回 DLC 的函数...
如何读取接收到的帧的 DLC?
感谢您的帮助!
埃里克·F·
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一种方法来解密一个使用 ID 和 DLC 收到的 CAN 邮箱。
我可以在"...MessageWithID"中看到/device/driverlib_cm/can.h、该函数返回接收帧的 ID、但除非我弄错、否则没有返回 DLC 的函数...
如何读取接收到的帧的 DLC?
感谢您的帮助!
埃里克·F·
您好、Eric、
是的、目前没有可用于读取 DLC 的函数、但您可以基于 driverlib 中的当前函数创建一个短例程。 可接收使用 driverlib 中的 IF2的函数。 发送功能使用 IF1寄存器、因此需要检查 CAN_IF2MCTL 寄存器的 DLC 字段。 函数 CAN_readMessageWithID 调用函数 CAN_readMessage、您可以在代码中键入如下代码以读出 DLC
uint16_t msgCtrl, dlc; msgCtrl = HWREGH(base + CAN_O_IF2MCTL); dlc = msgCtrl & CAN_IF2MCTL_DLC_M;
希望这对您有所帮助!
此致、
约瑟夫