This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Sys/BIOS HWI 可与 FreeRTOS 配合使用吗?

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313687/tms320f28379d-can-sys-bios-hwis-be-used-with-freertos

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

Sys/BIOS 硬件可与 FreeRTOS 配合使用吗?  如果是,如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您不能独立于 SYS/BIOS 的其余部分来使用实际的 SYS/BIOS Hwi 模块、但是您可以实施行为类似的中断处理方案。 您希望 Hwi 能够使用哪些功能?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 HWI 的优先级特性。  中断嵌套不能完全为我提供相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我调用正确、SYS/BIOS Hwi 优先级的效果是、如果同时有多个中断被挂起、它将处理更高优先级的中断。 不过、我认为您应该能够通过嵌套掩码获得相同的效果-您的嵌套方式是否与 C2000Ware 中的 SW_Priorited_interrupts 示例相同? 您看到了什么不同?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解  SW_Priorited_interrupts 示例、但以前没有使用过。  我会尝试使用它。  但是、我认为对于属于同一 PIE 组的硬件中断、HWI 和按软件优先级排序的中断之间存在差异。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此示例在 CPU IER 和 PIEIER 级别进行了屏蔽、因此我认为它可以支持您需要的行为、但请告诉我它是否起作用。

    惠特尼