This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:执行指令所需的 CPU 周期数

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313957/tms320f2800157-cpu-cycles-required-to-execute-the-instruction

器件型号:TMS320F2800157

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

sTmpUint32_3 = sTmpUint32_1 - sTmpUint32_2;

以上代码行、编译后的汇编代码如下所示。

测试发现运行这些汇编代码需要 6 CPU 周期(使用 CCS-->运行-->时钟)。

这些指令都是单周期指令。 他们应该只承担 4 之间的空闲时间。 他们为什么会采用 6 CPU 周期?

0849dc: 761F0262 MOVW DP, #0x262
0849de: 0606 MOVL ACC, @0x6
0849df: 0308 SUBL ACC, @0x8
0849e0: 1E0A MOVL @0xa, ACC

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    客户能否提供单独的代码部分、以便我在 所用器件上进行测试? 上述说明无法为我生成相同的汇编代码、因此我希望能够验证客户看到的内容。 我只需要变量的声明和定义方式。