This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CCS

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313826/tms320f2800137-ccs

器件型号:TMS320F2800137

您好专家:

当我将工程从工作区复制到 D:tidm_02010_dmpfc_0013x 时、CCS 缓冲区是可以的。

现在我更改文件夹名称 tidm_02010_dmpfc_boot,检查文件的项目属性,路径是  D:TIDM_02010_dmpfc_0013x,循环是 D:TIDM_02010_dmpfc_boot,如何更改与 循环相同的路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您更新名称时、您是否选择了"更新引用"? 我在 CCS 中对一个项目进行了测试、但没有看到您在这里指出的不一致。