This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:内存范围已经被指定并且 ISA 不兼容

Guru**** 2582415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312993/tms320f28335-memory-range-has-already-been-specified-and-isa-is-not-compatible

器件型号:TMS320F28335

我不知道为什么,有一系列的不兼容和内存已被指定。有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是根据现有示例创建的工程、还是这个是全新的工程? 您使用的是什么 CCS 和编译器版本、以及您使用的输出格式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该代码是 公司五年前留下的现有示例。其版本如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于这些错误、库 rts2800_ml.lib 似乎指定了 ISA 修订版"C2800"、但项目中的某个位置或包含在项目中的某些文件使用 ISA 修订版"C2700"。 这些必须兼容(我建议查找"C2700"的使用位置并将其更改为"C2800")。  这通常只是具有较旧编译器/CCS 版本的较旧器件的问题、但由于该工程看起来已迁移到较新的版本、因此可能会出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这个问题已经在移植项目后解决了。 只要图片中包含.lib 文件、它就好像与 C2700不兼容。