This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:90,000rpm 低电感电机在 DRV8323RS 上运行良好、但当电流限制增加时会振动!!

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312921/launchxl-f28069m-90-000rpm-low-inductance-motor-running-well-on-drv8323rs-but-vibrating-when-current-limit-is-increased

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RS

你好  

以下硬件用于运行低电感超高速电机:-

BOOSTXL-DRV8323RS

LAUNCHXL-F28069M

3. 1极对、90,000 rpm、低电感电机。  

4.在无传感器 FOC 中运行(lab2c 和 lab5b)

问题:当我 在 user_j1.h 中将3.5A 设置为 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 时、电机在0rpm 到90,000 rpm 的范围内运行非常平稳。 但是、当我将 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 更新为6A 时、电机会在0rpm 到20,000rpm 以及75,000rpm 到90,000rpm 范围内平稳运行、但它会在20,000rpm 到75,000rpm 范围内产生很大的振动。  

我曾尝试运行 lab2c 和 lab5b、但结果保持不变。  

请推荐解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据电机制造商的规定、电机的额定电流是多少?

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定电流为8.4A、持续30秒