This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:映像创建和闪存问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313346/c2000-gang-image-creation-and-flashing-issues

器件型号:C2000-GANG

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

Q1:为什么我不能在点击"去"后刻录图像? "T8:MCU id= 0000.0,000,0000.0000错误23:MCU 器件初始化"不断提示。

问题2:可以在接口中设置 JTAG 和 cJTAG、但它们是否支持 cJTAG-2Pin 编程(VDD GND TMS TCK)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:为什么我不能在点击"去"后刻录图像? "T8:MCU id= 0000.0,000,0000.0000错误23:MCU 器件初始化"不断提示。

    [/报价]

    我要确保您的 GUI FW 为最新版本、下载地址为: https://content.elprotronic.ca/C2000-GANG-Setup.zip 

    我还建议将器件置于等待引导模式(见下文)、以查看 GUI 的行为是否有任何差异。  如果代码位于安全区域、当 C2000-GANG 尝试连接时、它可能会干扰连接

    Unknown 说:
    问题2:JTAG 和 cJTAG 可在接口中设置、但它是否支持 cJTAG-2Pin 编程(VDD GND TMS TCK)?

    我的理解是、在选择 cJTAG 时、C2000-GANG 始终使用2引脚高级模式、因此您应该接受该设置

    此致!
    马修

    [/quote]