主题中讨论的其他器件:ADS8353
您好、TI 团队、
我将尝试通过 SPI 通信在 F28379D 上使用两个 ADC8353。
F28379D 内的 SPI 模块只能发送和接收16位数据。
似乎要在 ADC8353设置为32位时 钟模式下接收32位数据、必须使用具有时钟停止模式的单 SDO 模式、McBSP 模块。
但 F28379D 的技术参考手册中提到:
对于时钟停止模式、RWDLEN1和 XWDLEN1的值必须相同、因为 McBSP 发送和接收电路同步到单个时钟。
这就意味着我需要 McBSP 模块内部的48位(16位命令和32位数据) RX 和 TX 缓冲器、但 RSR 和 XSR 寄存器只能处理最大的32位数据、是吗?
更重要的是、是否可以通过 SPI 或 McBSP 访问带有 F28379D 的两个 ADC8353?
此致、 祝您新年快乐。