This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SCI 波特率限制

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313079/tms320f28p650dk-sci-baud-rate-limitation

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

F28P650 launchpad 中的 SCI 波特率是否存在任何限制? 波特率为12e6时、我没有正确接收数据。

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    请参阅此 SCI 常见问题解答 主题 来诊断问题。 如果您仍有问题或有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney

    SCI 在较低的波特率下工作正常。 我想知道 F28P650 Launchpad 的波特率是否存在硬件限制。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    抱歉、您使用的是什么 LSPCLK 速度? LSPCLK 频率/16是可配置的最大波特率。 例如、如果 LSPCLK 设置为100MHz、则最大波特率为6.25Mbps。

    如果 LSPCLK 分频器设置为/1、LSPCLK 为200MHz、则最大波特率为12.5Mbps。 由于分压器的性质、无法实现确切的12Mbps 数据速率。 两个最接近的可配置值是:

    BRR=1:波特率=12.5Mbps

    BRR = 2:波特率= 8.333Mbps

    如果您希望使用接近12Mbps 而不是12.5Mbps 的波特率、我建议在 F28P65x 上使用 UART。 它具有小数分频器、因此波特率粒度比 SCI 更高、并使用相同的 UART 协议。  

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分