This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CCS 12.6上的 CLA 调试问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314106/tms320f28p650dk-cla-debug-problem-on-ccs-12-6

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

请您确认此问题是否已在 CCS 12.6上修复?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295460/tms320f28p650dk-cla-debug-problem/4957046?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CLA2%252525252520accelerator#4957046

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、已经解决。  必须更新目标配置文件(CCXML )才能使用 cla2使其正常工作。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我迷路了。

    这只是为了确认一下。

    "必须更新目标配置文件(CCXML )才能使用 cla2才能正常工作"这句话是什么意思?

    因为只有一个 CLA1、这是一个拼写错误吗?

    但是、我尝试并删除了带有示例项目的原始.ccxml、并重新创建了一个新的.ccxml、然后它起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要更新 C2000Ware 中提供的目标配置文件(TMS320F28P650DK9.ccxml)。  

    如果您在 CCS12.6中重新创建新的 CCXML 文件、则没有问题。

    此致

    西达尔特