This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:我想介绍推挽式转换器的 PWM 驱动占空比和输出电压之间的关系

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMDSCNCD28035, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312817/tms320f28035-i-would-like-to-inquire-about-the-relationship-between-the-duty-cycle-of-the-pwm-drive-of-the-push-pull-converter-and-the-output-voltage

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: SFRA

我计划使用 TMS320F28035的 PWM 代替 UC3525的 PWM 作为推挽式升压转换器。 您能不能就 PWM 占空比和 PWM 占空比
推挽式转换器空载或加载时的输出电压?图1是 UC3525的示意图。 用 F28035 (环路补偿、AD 采样抗干扰)替换 UC3525时、应该注意什么?

             图1

当推挽式转换器的输入和输出电压达到最高值时、用于计算 PWM 占空比和输出电压的公式是什么
保持不变、而变压器参数保持不变?如果要实现图2中推挽电源的软启动波形、应如何控制 F28035的 PWM?

    图2

推挽式转换器驱动的 PWM 的占空比与输出电压之间有何关系?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    推挽式转换器中的占空比和输出电压通过以下公式进行关联

    VOUT =[2 x D x (NS/NP) x Vin)]-(2 x Vf)

    其中、Vin 和 Vout 是输入和输出电压;D 是占空比;NS/NP 是变压器的次级到初级匝数比;Vf 是二极管的正向压降。 (可选-->二极管正向损耗因其二极管桥而被计算为2xVf 因子)。

    此外、在这里、您还需要考虑 MOSFET 在20KHz 时的输出开关和输出开关处的30%占空比。

      TMS320F28035替代 UC3525控制器时、请考虑 以下方面:  

    1.根据 ADC 缩放感应信号 TMS320F28035输入缩放根据为相同选择的 ADC 基准缩放。 此外、还可以根据 所检测信号的频率计算和使用适当的 RC 滤波器。  

    2.  有关 支持此器件所需的所有支持电路,请参阅 www.ti.com/.../TMDSCNCD28035。

    3.有关实现用于传感和 PWM 控制的 ADC、请参阅 C2000 Academy。 您可以在此处找到示例及其演示- https://www.ti.com/tool/download/C2000-ACADEMY/1.00.00.00。  对于软启动、在 启动期间、从零开始逐渐增加 PWM 占空比、这将产生反映在输出电压中的占空比斜坡(根据上面显示的传递函数)、它将类似于您共享的示波器波形。

    4.如需了解数字环路补偿和计算控制 参数、请参阅 SFRA 软件频率响应分析器至工具- https://www.ti.com/tool/SFRA。这里提供了一些示例来展示如何使用该工具。 请参阅相同内容。 有了这款工具、 您的原理图中就不再需要外部环路补偿网络了。

    5.请遵循 TMS320F28035及其支持电路的电源建议。 请使用带有滤波器的低压降稳压器 、以获得更好的抗噪性。

    6.请遵循在控制卡(https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28035)上演示的适当混合信号 PCB 布线技术 、以缓解 与电源、模拟和数字信号相关的信号完整性问题

    此致、

    苏米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  您的 详细 答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!

    苏米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问数字滤波器 IIR 在推挽式转换器和其他开关电源中的应用、以及相关文档? 此外、关于 nPnZ 算法的优秀文档有哪些? 是否有 SFRA 的详细使用文档? 在 PWM 中断期间或其他地方、数字电源的调节是由算法控制的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳军:

    对于 SFRA、可以参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a/spruhz5a.pdf?ts = 1705590042606和 ref_url = https://253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    是在 PWM 中断期间或其他地方由算法控制的数字电源调节吗?

    不确定我是否清楚地理解您的问题。 算法位于 ISR 中。 PWM 用于进行调节。 这两者可以同步或异步。

    此致、