This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:已在 CCS 上正确安装 C2000ware、但在创建工程时无法在 CCS 上找到相关目标

Guru**** 2964390 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314086/launchxl-f28379d-installed-the-c2000ware-correctly-on-ccs-but-not-able-to-find-the-relevant-target-on-ccs-while-creating-a-project

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 C2000WARE

我已正确安装 C2000ware、可以在 CCS 产品栏下找到 C2000ware。 但是、当我尝试为 MCU TMS320F28379D 创建项目时、我在目标栏上找不到目标 MCU。 请帮我解决这个问题的任何人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Afkar:

    系统会提示 GPN (通用器件型号)后跟 OPN (可订购器件型号)。 下面是应该显示的一个示例。 这与最新的 CCS 配合使用、但仍应适用于 CCSv10.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:  

    感谢您的回复。 我在您的图像中按照键入、但可以找到该系列。 CCS 似乎没有赶上 C2000ware。 如何解决该问题? 您能说什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已重新安装 CCS 和 C2000ware。 现在它运转正常。 谢谢!