This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:上电

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314041/tms320f2800137-power-on

器件型号:TMS320F2800137

您好专家:

当我设置 开始时       :origin = 0x00080000,length = 0x00000002,FLASHBANK0_code         : origin = 0x088002, length = 0x17FFD /* control code */ in cmd, boot mode is boot boot to flash.

卸下 JTAG,上电后,CPU 可以正常工作。

但当我改变了 开始       : origin = 0x00081000, length = 0x00000002,其他设置不改变,删除了 JTAG,开机后 ,CPU  不能工作

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是从闪存还是 RAM 运行代码?  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从闪存运行代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    0x0008 0000是器件启动后代码执行开始的入口点。  

    请参阅 TRM 中的第4.7.2节入口点。  这些入口点指示引导 ROM 在引导结束时跳转到什么地址

    此致

    西达尔特