This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:接收数据采样时序要求

Guru**** 2530350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312368/tms320f28034-requirements-for-receive-data-sample-timing

器件型号:TMS320F28034

大家好、

我要求我的客户:

想了解 TMS320F28034此材料《接收数据采样时序的要求》?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我不确定 "Receive Data Sample Timing"是什么意思。 您能提供更多详细信息吗?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    它关于通信。 图片是 Renesas RX66T 的数据、红色标记部件中是否有相应的参数?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    为了再次说明一下、您询问 F2803x 在 SCI 接收容差方面的规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    我不知道 SCI 规范与您共享图像中的参数匹配。 您是指 SCI 采样误差容差吗? 使用 SCICLK 和"优先级投票"逻辑进行 SCI 模块采样、如器件 TRM 中所述

    虽然没有相关规格(取决于波特率、时钟分频器等其他变量)、但上图中围绕周期4、5和6的 SCI 时钟周期将允许一些误差容限。 这些信息对您要查找的内容有什么帮助吗?

    此致、

    艾里森