Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 DRV8305

大家好、如上所述、0.5时的占空比小于86.6%。 我会尝试将其更改为0.53、
我发现电机转速提高了、但有异常。 相电流波形波动很大。 更改后、我询问了需要更改哪个选项、如 ADC 或其他频率、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305

大家好、如上所述、0.5时的占空比小于86.6%。 我会尝试将其更改为0.53、
我发现电机转速提高了、但有异常。 相电流波形波动很大。 更改后、我询问了需要更改哪个选项、如 ADC 或其他频率、
大家好、我现在使用官方例程
D:\ ti \ motorware \ motorware_ 1_01_ 00_ 18 \ SW \ solutions \ instaspin_ FOC \ boards \ boostxldrv8305_ revA \ F28x \ f2802xF \ projects \ CCS \ proj_ Lab11a and Official DRV8305 driver board
我看过其他的帖子、他们说、作为一个 USER_MAX_VS_ MAG_PU 设置为0.5774、电流采样精度必须很好、对吧? 当电机发出异常噪声时、发现相电流突然增加。 当问及最大占空比为何默认设置为86.6%而不是95%时、这可以实现更高的速度、
我看过其他文章,他们说作为一个用户,MAX_VS_ MAG_PU 设置为0.5774,当前的采样精度必须是好的,对吗?
它取决于硬件板上的电流检测信号。 如果您要实现过调制、则最好使用 lab10a。 如果不是、请禁用过调制并将 USER_MAX_VS_MAG_PU 设置为小于0.5