This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:启用过调制

Guru**** 2555330 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313555/tms320f28027-enable-overmodulation

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8305

大家好、如上所述、0.5时的占空比小于86.6%。 我会尝试将其更改为0.53、

我发现电机转速提高了、但有异常。 相电流波形波动很大。 更改后、我询问了需要更改哪个选项、如 ADC 或其他频率、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周先生、您好!

    您能否提供您正在使用的 EVM 和软件? 这是否来自 TI 提供的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在使用官方例程

    D:\ ti \ motorware \ motorware_ 1_01_ 00_ 18 \ SW \ solutions \ instaspin_ FOC \ boards \ boostxldrv8305_ revA \ F28x \ f2802xF \ projects \ CCS \ proj_ Lab11a and Official DRV8305 driver board

    我看过其他的帖子、他们说、作为一个 USER_MAX_VS_ MAG_PU 设置为0.5774、电流采样精度必须很好、对吧? 当电机发出异常噪声时、发现相电流突然增加。 当问及最大占空比为何默认设置为86.6%而不是95%时、这可以实现更高的速度、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看过其他文章,他们说作为一个用户,MAX_VS_ MAG_PU 设置为0.5774,当前的采样精度必须是好的,对吗?

    它取决于硬件板上的电流检测信号。 如果您要实现过调制、则最好使用 lab10a。 如果不是、请禁用过调制并将  USER_MAX_VS_MAG_PU 设置为小于0.5