This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通过 SPI 在 F2838x (TMS320F28388D) MCU 上进行实时固件更新而无需器件复位。

Guru**** 2120640 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TIDM-02011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315142/tms320f28388d-live-firmware-update-without-device-reset-on-f2838x-tms320f28388d-mcus-via-spi

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TIDM-02011

我有控制器(TMS320F28388D)。 我计划通过 SPI 在 F2838x (TMS320F28388D) MCU 上进行实时固件更新、而无需器件复位。 为此、请提供参考文档或应用手册。 此外、请提供相关步骤。

此致

图卡拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TIDM-02011、我们的 LFU 参考设计及其设计指南 TIDUEY4。 我们还在 spruiu9中提供了有关 LFU 的精简应用手册。

    用于 LFU 图示的器件是 F28003x (1个 CPU 和1cla)、该器件还具有一些特定于 LFU 的硬件特性、例如中断矢量表(PIE)交换。 但是、即使没有这些功能(例如在 F28388D 上)、也可以实现 LFU。 F28388D 有2个 CPU、如果这两个 CPU 都作为 LFU 的一部分进行更新、则需要考虑这一点。 我们的示例中未考虑到这一点、因为 F28003x 只有一个 CPU。

    谢谢。

    Sira