This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:霍尔传感器不会随 Launchpad F2800157中的 DRV8353抖动

Guru**** 2769295 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314966/tms320f2800157-hall-sensor-not-wroking-with-drv8353-with-launchpad-f2800157

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好!

最初、我们尝试使用 Lauchpad157和 Drv8353板接口实现无传感器无问题工作。

适用于霍尔传感器(含传感器)时、可使用相同的软件(Lauchpad157和 Drv8353电路板)。

电机急冲并停止获取"模块过电流故障"。

如何解决该问题?

我们以 F280025C 为基础、并为 F2800157采用。最后在 F2800157 Launchpad 上验证了无传感器。

非常感谢任何帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    最初、我们尝试使用 Lauchpad157和 Drv8353板接口实现无传感器无问题工作。

    适用于霍尔传感器(含传感器)时、可使用相同的软件(Lauchpad157和 Drv8353电路板)。

    [/报价]

    正在评估通用电机实验室项目? 您是否开发了自己的霍尔传感器反馈程序?

    Unknown 说:
    我们采用 F280025C 作为基础并采用 F2800157。最后在 F2800157 Launchpad 上进行了无传感器验证。

    您是否使用 F280025C 尝试过上述基于霍尔传感器反馈的电机控制? 您是否遇到同样的问题?

    谢谢。

    嘉兴市

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@嘉兴滕

    感谢您的答复。

    我们可以使用霍尔传感器来运行电机。 此问题在 EQEP1中连接错误 、并且 S5开关位置错误。

    将电机霍尔连接到 EQEP2、并将 S5位置选择到 J13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@嘉兴滕

    感谢您的答复。

    我们可以使用霍尔传感器来运行电机。 此问题在 EQEP1中连接错误 、并且 S5开关位置错误。

    将电机霍尔连接到 EQEP2、并选择 S5位置到 J13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    很高兴您发现了这个问题。

    谢谢。

    嘉兴市