This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:TMS320C28346

Guru**** 2927420 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313641/tms320c28346-tms320c28346

器件型号:TMS320C28346

大家好!

我正在为下一个项目寻找一款合适的微控制器。

该应用就是电机控制、我对 TMS320C28346很感兴趣。

但是、我 找不到用户指南手册(TRM)。

目前、我只下载了数据表、其中没有寄存器等的详细信息。

我可以在哪里下载 TMS320C28346的 TRM?

谢谢。

贝尼托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benito、

                   TMS320C28346没有适用于所有外设的统一 TRM、例如我们更新的器件。 此外、每个外设都自带用户指南、您需要从器件主页 https://www.ti.com/product/TMS320C28346下载该指南

    TMS320C28346是一款功能非常强大的微控制器、我们没有计划很快将其淘汰。 但请注意、该 MCU 既没有片上闪存、也没有片上 ADC。 您需要想出一种方法来在外部存储代码、并在每次启动时将其复制到片上 RAM。 同样、如果您的应用需要 ADC、则需要连接外部 ADC。 我建议您查看我们新一代的器件、这些器件功能强大(如果不是更多的话)、并具有更多的特性和高级外设。 通常、这些较新的器件的成本实际上低于 TMS320C28346。 例如、我们的 TMS320F28388是非常强大的 MCU、同时具有片上闪存和 ADC、从而为您节省更多资金。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh Janakiraman:

    感谢您的反馈。

     在我的下一个应用中、代码存储在66AK2G12x 的闪存中。   因此、在上电时、电机控制的代码必须从66AK2G12x 的闪存复制到新微控制器的片上 RAM 中。

    该微控制器 TMS320F28388适合此场景吗?

    是否可以配置 TMS320F28388 以便从 RAM 执行引导? 我可以在哪个 RAM 组中上传代码?

    谢谢!

    贝尼托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     在我的下一个应用程序中,代码存储在66AK2G12x 的闪存中。   因此、在上电时、电机控制代码必须从66AK2G12x 的闪存复制到新微控制器的片上 RAM 中。

    您可以将电机控制代码存储在 F28388本身的闪存中、而不是这样做。

    是否可以配置 TMS320F28388 以便从 RAM 执行引导? 我可以在哪个 RAM 组中上传代码?

    将您的固件存储在闪存中并在上电后引导至闪存会简单得多。