This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:如何配置 C28x 十六进制实用程序以生成 UniFlash 将接受的二进制文件

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314894/tms320f2808-how-to-configure-the-c28x-hex-utility-to-generate-a-binary-file-that-uniflash-will-accept

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我想使用 UniFlash 将.bin 文件编程到 F2808、但似乎无法用。 我可以毫无问题地对.out 文件进行编程。 以下是我在 Code Composer 中的十六进制设置:--diag_wrap =off --boot --gpio8 -- binary。 我有兴趣了解这些设置是否应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我认为,当你想从 ROM 启动加载程序中加载生成的文件时,使用--boot。 它不用于加载基于 JTAG 的 Uniflash。

    请问您为什么要使用--- gpio8?   

    谢谢。此致、

    瓦姆西