Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C
您好!
我有一个 TMS320F280049C 问题。 上电期间、GPIO16、GPIO17和 GPIO56上拉100ms。 我已经看到、当我按住复位按钮(XRSn 至 GND)时、它们也会被上拉。 根据技术参考手册、这些 GPIO 在复位时禁用上拉。
这种情况的原因是什么? 如何解决此问题?
此致、
Paweł
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C
您好!
我有一个 TMS320F280049C 问题。 上电期间、GPIO16、GPIO17和 GPIO56上拉100ms。 我已经看到、当我按住复位按钮(XRSn 至 GND)时、它们也会被上拉。 根据技术参考手册、这些 GPIO 在复位时禁用上拉。
这种情况的原因是什么? 如何解决此问题?
此致、
Paweł
引脚连接了一个晶体管电路:
我将 脉冲显示如下:

(黄色- 3.3V 电源、品红色- GPIO16)
当我断开晶体管电路(通过移除 R162)时、看起来像这样:

根据是否存在晶体管电路、电压电平不同、因此内部上拉似乎存在通过 R162和 R164创建分压器的情况。 一些其他 GPIO 的代码和晶体管电路是相同的、但我仅提到的三个 GPIO 存在此问题。
我 注意到 在 关闭电源的过程中也出现了这个问题:

当我断开晶体管电路时(移除 R162)看起来像这样:
请尝试完全从引脚断开、我的重点是确定问题是器件还是连接的电路。 如果您将 GPIO 保持悬空(根本没有连接任何器件)并且仍然看到问题、请告诉我。 否则、这是由 连接到 GPIO 本身的原因造成的。
不同的电压电平取决于是否有晶体管电路,因此似乎有一个内部上拉电阻创建带有 R162和 R164的分压器。
如果您可以在没有任何连接的情况下复制此内容、请告诉我。 我不确定 F28004x 上的哪些硬件会以某种方式覆盖默认上拉禁用配置、以启用它并使 GPIO 成为输出、而不是上电复位的默认输入。 这些引脚没有什么特别独特的地方会导致问题、但如果您可以在没有任何物理连接到引脚的情况下复制此问题、那么请告诉我、我可以向设计团队提出。
您好、Pawel、
是否有任何引脚可能损坏? 这可能是由于过流/过压造成的。
您能否确认引脚上没有过流/过压? 此外、是否有可能显示您的器件的物理设置? 我想了解部件是如何测试的、以及有什么部件与任何引脚实际接触。