This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:"Flash 内核"构建和闪存相关参考文档。

Guru**** 2813795 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314771/tms320f28388d-flash-kernel-build-and-flash-related-reference-documents

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

 

我已下载 C2000ware SDK。 我很累 要刷写"闪存内核",请提供参考文档和应用说明。

工具: CCS (Code Composer Studio)

SDK:C2000ware SDK (版本:4.0.0.00)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    有关闪存内核参考、请查看串行闪存编程器指南:ti.com/lit/sprabv4

    可以在以下位置找到此器件闪存内核的位置

    1)对于 CPU1-CPU2:C2000Ware_x_x_xx_xx > driverlib > f2838x>examples>c28x_dual>flash_kernel

    2)对于 CPU1-CM: C2000Ware_x_x_xx_xx > driverlib > f2838x>examples>c28x_cm>flash_kernel

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    此致

    图卡拉姆