This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2027820 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311888/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

Hello TI team,

I hope this email finds you well. I am writing to request your assistance with

  1. logging data from the ADC result register in a CSV file format on a micro SD card using SPI protocol communication. 您能指导我完成需要遵循的步骤吗?

  2. 您能建议任何其他方法来记录 ADC 数据(通过 DMA)吗?

Thank you for your time and help.

Best regards,

Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    [quote userid="563736" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311888/tms320f28069-tms320f28069能否建议其他方式记录 ADC 数据(通过 DMA)。

    如果您希望在器件外部保存数据、则 DMA 将无法提供帮助、因为 DMA 的目的是将存储器写入从内部 CPU 卸载到器件。 我将邀请 SD 卡专家回答您的第一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的关注。

    请联系 SD 卡专家。

    请告诉我有关采用 SPI 协议的 micro SD 卡数据记录的信息。

    此致  

    拉姆·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、  

     TMS320F28069仅支持位域示例。 您可以参考以下文件夹中的 SD 卡示例以用作参考、并为 F28069开发示例。  

    C2000Ware_X_XX_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\sdspi

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 SD 卡库的实现方面有任何非常具体的问题、请在此处提问、我们可以进行研究。  

    谢谢。