This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:关于使用 TMS320f2800157的查询

Guru**** 2929810 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303066/tms320f2800157-inquiry-regarding-use-of-tms320f2800157

器件型号:TMS320F2800157

您好、TI 专家

客户询问有关 TMS320f2800157使用情况。

下载内核文件大约需要6分钟。
是这样吗? 还是因为我做错了什么? 还有其他方法吗?

检查比特率的结果如下图所示。
我将附加客户使用的内核文件。 您能检查一下吗?

e2e.ti.com/.../3733.flash_5F00_kernel_5F00_ex3_5F00_sci_5F00_flash_5F00_kernel.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    我今天必须查看与给定文本文件的下载时间。 我们今天晚些时候会给您回复。

    谢谢。此致、
    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    作为更新、在检查您提供的内核的下载时间后、我在安装程序中测量出的下载时间比内核文件的下载时间要短得多。 如果将器件插入多端口集线器、则下载时间也可能会更长。 您的场景就是这样吗?

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    根据我们向客户确认的情况、他们不是将其用于多端口集线器、而是通过直接连接来使用它。

    问题出在哪呢?

    您提到只需要不到2分钟的时间;有没有办法进一步缩短时间?

    客户正在寻找在30秒至1分钟内完成的方法。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    闪存内核本身的下载基于引导 ROM 中的 SCI 引导加载程序代码。 下载的闪存内核是否采用9600标准波特率? 客户可能需要以更高的波特率下载内核。  

    通过以38462的波特率下载内核、下载闪存内核花了40秒。 您能让他们以此波特率尝试吗?

    谢谢。

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    与回复中一样、客户测试了通信速度、将其修改为38462、但未发现9600与38462之间有显著差异。
    实际上、下载速度相似。
    客户当前正在使用定制电路板、但是否存在由于电路中配置不正确而导致通信速度降低的情况?
    如果有方法、请告诉我需要修改的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    您能检查一下并做出回应吗?

    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    下载内核映像时传输的比特率是多少?

    我们的客户使用的内核映像大约21,840字节。 (910行、24字节/行)

    增加起始位和停止位后、这将变为218,400位。

    在我的客户测试时、传输的比特率/秒约为500。

    I 的计算公式如下:

    1s = 500位

    60s = 60 x 500位= 30,000位

    218,400 / 30,000 = 7.28s

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    请回答上述问题。

    另外、您说过、以38462的传输速度下载内核时、需要40秒才能下载闪存内核。 客户觉得即使是使用38462的转速也没有区别。 如果可能、我是否可以接收您测试的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady, Yoon,

    以上问题的一些答案和查询:

    >客户目前正在使用定制板,但是否有一种情况下通信速度由于电路中的某些配置不正确而降低?

    您是否有可以发送和查看的原理图?

    > 下载内核映像时传输的比特率是多少?

    比特率(内核在9600波特下可看到1162)(如下所示)

    38462波特下内核的比特率显示为3701比特/秒(如下所示)

    请注意、对于38462波特下的应用、应用程序也可以视为22434位/秒。

    >计算方法如下...  对吗?

    218400位/(30000位/分钟)= 7.28分钟。

    我还将在此处添加用于内核和闪烁应用程序的文本文件:

    e2e.ti.com/.../blinky.txte2e.ti.com/.../kernel.txt

    请告诉我测试上述文件的速度是多少。

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    客户使用您提供的 kernel.txt 文件测试了速度。

    然而,我下载了附加的内核文件,但它似乎没有显著加速。

    即使我在速度字段中输入了从3000到38462的所有内容、比特率也不会超过500。

    即使在指定字段中输入3000至38462的速度、比特率也不超过500。

    我已经随附了以下面的速度测试的比特率的照片、因此请检查一下。

    似乎有些东西设置为500、但我不确定到底是什么导致了这种情况。 可能是什么问题?

    请帮助我识别并解决该问题。

    (3000)

    (4000)

    (22434)

    (38400)

    (38462)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    我想这个线程已经打开了一段时间了。 如果您有空、我们可以在方便时接听电话、只需发送消息即可。  

    执行了一些附加测试:

    (3000)

    (4000)

    (22434)

    如果用户未选择比特率速度、则默认设置为9600。  通过查看主机(内核)内的 load_Program()功能,我看不到任何异常的比特率值计算。 您是否有机会获得客户设置/电路的图形?

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    感谢您的回复。

    用英语交流很困难。

    我认为客户经过审查后再询问、可能会继续这样做。

    请将您的电子邮件地址发送给我、或者回复我的电子邮件地址、下次您询问时、我会向您发送一封电子邮件。

    我们收到您的电子邮件地址后、将结束该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    通过聊天发送给您的电子邮件。

    谢谢。

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电子邮件地址已确认。
    如需进一步咨询、我们将通过电子邮件与您联系。

    谢谢