This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:启动代码时、程序卡在错误处理函数中

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313239/tms320f28379d-upon-starting-code-program-gets-stuck-in-error-handling-function

器件型号:TMS320F28379D

您好!

运行程序时、我立即陷入错误处理函数、如下所示:

我如何找出这个问题? 我从 ADC 示例开始、然后添加了我自己的文件。 在闪存或 RAM 中构建项目时、没有错误或警告。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这可能是由系统配置中的某些操作引起的;driverlib 函数具有检查的有效条件、当这些条件失败时、就会创建一个错误、您在这里看到的处理程序会抓住这个错误。 我建议逐步执行每个 driverlib 函数、以查看哪个 断言失败、哪个断言会检查。 如果您缩小了故障功能的范围、我可以进一步提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、我好像将错误的句柄传递给了其中一个 driverlib 函数。 代码现在按预期运行。 感谢您的帮助。