This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:无法扫描 TwinCAT 中的器件

Guru**** 2554400 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305044/tms320f28p650dk-cannot-scan-device-in-the-twincat

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65XC2000WARE

配备 EtherCAT 的 F28P65  


我使用 LAUNCHXL-F28P65X 开发套件,打开 CCS 并导入示例 f28p65x_CPU1_PDI_HAL_TEST_APP,

然后请参阅文档《EtherCAT SubordinateDevice Controller Software 用户指南》进行操作。但无论我做什么、我都无法正常扫描 EtherCAT 器件。 

我还根据故障排除原则尝试了多次、 包括重新启动 TwinCAT 或 对 controlCARD 进行下电上电、 但未扫描到器件。

但当我扫描我自己的驱动器设备时、我可以成功扫描它。 


这样做的原因是什么?