This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:使用 F2800157定制电路板

Guru**** 2843480 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311028/tms320f2800157-custom-board-build-using-f2800157

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好!

最初、我们尝试使用 Lauchpad157和 Drv8353板接口无问题地工作。

现在、使用 TMS320F2800157 MCU 设计一个定制电路板。

相同的软件(Lauchpad157和 Drv8353电路板)在调整用于定制电路板时会在尝试使用 DMC_LEVEL_1版本时遇到问题。

获取电流偏移等故障(霍尔效应传感器如何校准)

该定制板包含 TMS320F280157 MCU 和一个单独的电源板(FET 驱动器)。 使用了 DRV8353宏、但删除了 DRV8353相关内容。

表达式窗口中的当前偏移读数与 UMC 文档不符。 因为我们使用的是霍尔效应传感器、而不是分流电阻器?  

如何校准霍尔效应传感器的电流偏移?

非常感谢任何帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用此传感器、以便提供位于 C2000 ADC 范围内的电流检测输出(最大3.3V、取决于使用的 VREF)。 我看到它需要5V 的电源、因此您应该小心谨慎、并根据所测量的电流检查其输出范围。 此外、验证直列式相位检测的失调电压使用是否正确(理想情况下为半满量程 ADC 范围)。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    是的、使用的传感器的工作电压为5V。

    您能否详细说明如何针对3.3V 更改或调整5V、以及必须为 ADC 半满量程范围提供哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我们是否可以通过一个简短的电话在定制硬件中进行检查?

    请告诉我您是否有空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明如何针对3.3V 更改或调整5V 以及必须为 ADC 半满量程提供哪些值?

    请查看您的 ACS712器件数据表。 其中包含有关输出电压与检测到的电流的信息。 它还取决于器件的电流检测范围 IP (A)、请参阅下面的数据表示例。 输出电压可能会超过 C2000 ADC 电压范围、在这种情况下(IP = 20A)会损坏器件。

    在 ACS712器件的输出进入 C2000 ADC 之前、您是否有运算放大器或任何电路来调节该器件的输出?

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在连接到 C2000器件时使用运算放大器电路将5V 转换为3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您共享的电路如何将0-5V 输出调节到 ADC 0-3.3V 范围内(具体取决于您的 ADC 电压基准)。

    您可以检查当检测到零电流时 ADC 引脚上的电压、以了解失调电压应该是多少。 您可能还需要根据检测电路计算软件的电流比例因数。

    此致!

    凯文