This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何将 C2000编译器版本6.2下载到 CCS 版本7.2中并进行安装

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314961/tms320f28335-how-to-download-and-install-c2000-compiler-version-6-2-into-ccs-version-7-2

器件型号:TMS320F28335

引用的线程显示了两个不同的 URL、一个在 Ki 的消息中、另一个在更新工具窗口中。 更新工具窗口中的路径被切断,因此整个路径不可见。  

Ki 消息中的 URL 在 CCS 版本7.2中无法正常工作。

在 CCS 版本7.2中使用更新工具时、要在更新工具中输入什么 URL 来获取 C2000编译器版本6.2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    如果您转至 Help > Install Code Generation Compiler Tools 并取消选择 Show only the latest versions of available software 选项、则编译器版本6.2是否不会显示在"TI Compiler Updates"下拉菜单下? 是否显示任何 C2800编译器更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CCS v7.2、我找到的最接近您的说明的是"Help"/"Install New Software... 我单击它、然后出现"Install Available Software (安装可用软件)"窗口。 这个窗口非常令人困惑。 我可以单击链接"可用的软件站点"。 我可以查看我认为相关的站点:Code Composer Studio v7更新、代码生成工具更新和 Codegen 工具更新。 我接下来应该做的是不清楚的。 在我选择要导入的内容之前、"导入"按钮似乎开始导入内容。 我希望看到一个可下载和可安装工具的列表、并从该列表中选择 C2000编译器 v6.2。 我一直无法获得这样的列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于找到了。 如果我删除了前面的站点名称和末尾的"已启用"指示符、只留下一个有效的 URL、该工具将接受该站点并显示可下载工具列表。 我已经能够下载和安装 C2000编译器 v6.2.0。  正如在一个相关主题中提到的、如果我将 CCS 桌面图标更改为"以管理员身份运行"、这似乎支持从资源站点下载工具列表。 作为一个低级用户、之前的尝试并未生成可下载工具列表。