This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CCS 配置

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314669/tms320f2800137-ccs-config

器件型号:TMS320F2800137

您好专家:

我要将名称"HVAC_REV3P2_3SC_LIB"。

当我更改名称时,如下所示,构建项目,many error #10056: symbol Monitor_Init redefined: first defined in :

如何更改名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有可能在两个位置定义了变量或函数? 该错误 表明它可以看到重新定义、请检查错误消息中列出的两个文件、以查看此 错误是否被错误丢弃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 congfig 名称为"HVAC_REV3P2_3SC_LIB"时,项目无误;

    当我将名称更改为"release"时,再次生成,many error #10056: symbol Monitor_Init 重新定义: First defined in :"

    为什么?

    如何更改名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [QUOTE USERID="278300" URL="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314669/tms320f2800137-ccs-config 当我更改名称时,生成项目,许多错误#10056:符号" Monitor_Init 重新定义":

    更改编译配置名称可能会对工程产生纹波影响、破坏一些依赖项并引入其他错误。 应始终小心进行。 仔细检查工程属性、并查看原始编译配置文件夹的引用位置。