This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:代码开发环境和软件工具

Guru**** 2544960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315030/tms320f2800157-q1-code-dev-environment-and-software-tools

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

对于此器件、我只想了解 我们会为 TMS320系列推荐哪种代码开发环境?  以及我们是否提供任何其他软件工具?

我认为答案是 CCS 和 Dev.ti.com、但我想再次核对一下是否遗漏了任何内容。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail:

    是的、您的理解是正确的。 建议使用 CCS 和 dev.ti.com 来开发与其他 C2000器件类似的工程。 我还建议使用 SysConfig 进行外设配置和通用工程作为工程的模板(在 C2000Ware 中的 C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f280015x\examples\universal 下提供 )。 借助此示例工程、如果您希望在将来迁移器件、则可以轻松迁移到其他 C2000器件。 如果您有任何有关这些内容的具体问题、或者需要其他资源、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!