主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
生产线中的用户发现、他们需要手动将 GPIO24拉低(等待引导)、以在新的 F2800137或完全闪存擦除的 F2800137上进行首次编程。
用户也使用 F28025、但其生产线中的 F28025不需要该 GPIO24拉低阶跃。
如果它们没有 为新 F2800137或完全擦除的 F2800137上的首次编程手动拉低 GPIO24、则会在下方使用 Uniflash 8.5和 XDS110显示错误消息。

此外、在它们为首次编程将 GPIO24拉低后、对于同一器件上的以下编程、它们无需再次将 GPIO24拉低。
这给他们的生产线带来了很多麻烦。
您能帮助说明一下吗?