This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:无法擦除闪存、无法下载程序

Guru**** 2579485 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307101/tms320f28335-flash-cannot-be-erased-and-the-program-cannot-be-downloaded

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

您好、28335使用仿真器将程序下载到闪存并运行。 第一次、可以使用 API 函数擦除闪存(仅保留 A 分区、不擦除)。 但是、重新下载程序后、无法将其擦除。 之后、再次下载该程序。 错误是无法将程序下载到闪存、但可以在 RAM 中运行该程序。

通过 UniFlash 可以发现、无法擦除闪存的所有分区、但可以通过 UniFlash 看到分区 A 有数据、但其他分区没有数据。

Uniflash 报告了错误:

CCS 错误:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请预计1月5日之前回复

    此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    客户是否编程了任何 CSM 密码?   

    为了清楚起见:客户是否在程序加载期间尝试使用 Uniflash 擦除所有扇区?  还是仅限于特定领域?  扇区 A 是否也启用了擦除功能?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    因为我没有收到您的反馈、所以我将关闭此帖子。

    如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、

    瓦姆西