This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS320F28384D:[常见问题解答] ERAD:无法写入 ERAD_GLOBAL_REGS[GLBL_OWERME]寄存器并更改模块所有权(CCS v11.0或更高版本)

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1316078/faq-tms320f28384d-faq-erad-unable-to-write-to-erad_global_regs-glbl_owner-register-and-change-module-ownership-ccs-v11-0-or-older

器件型号:TMS320F28384D

从闪存运行应用程序代码时、ERAD_GLOBAL_REGS[GLBL_OWER]在从 CCS 寄存器视图或应用程序代码写入时不会改变、即使启用了 EALLOW 也是如此。 为什么寄存器写入失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Code Composer Studio 版本11.0及更低版本、CCS 调试器将在从闪存执行代码时自动使用 ERAD 来设置硬件断点。 一旦一个断点被请求、CCS 调试器就获取了模块的所有权、这样就防止用户对其它任务提出所有权声明。 此问题已在 CCS v11.1中修复。 要解决此问题、请升级到 Code Composer Studio 的较新版本。